This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VCCA 侧的非电源状态

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848039/txs0108e-non-power-supply-condition-at-vcca-side

器件型号:TXS0108E

大家好、

数据表显示“无需电源排序—VCCA 或 VCCB 均可优先斜升”

当 TXS0108E 在 VCCA 侧处于非电源状态时、是否有可能受到损坏?

由于 VCCA 侧的电源长时间未加电、因此我的客户担心是否会损坏。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

    当 VCCB 加电时、当 VCCA 为0V 时、器件不会损坏。 因为要求 VCCA 必须<= VCCB。 但是、在这种情况下、您应该将使能引脚下拉至 GND、以便器件处于高阻抗状态。

    当 VCCA 为0V 时、器件上是否有任何外部上拉电阻器、或者是否有数据通过器件? 由于电路的 B 侧将处于激活状态、这可能会导致并发症。

    谢谢!
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan-San、

    很抱歉、我对此问题的回答很慢。

    我检查了 IC 周围的连接元件、并确认当 VCCA 未通电时 EN 下拉至 GND。
    在这种情况下、我们似乎不需要注意总线碰撞。  

    此致、

    Takashi Onawa