This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:针对1.05V 至1.8V 电平位移的 LSF0108

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851612/lsf0108-lsf0108-for-1-05v-to-1-8v-level-shift

器件型号:LSF0108

尊敬的:

您能否帮助检查 LSF0108是否可用作1.05V 至1.8V SPI 电平位移应用?

在数据表中、建议 VB 高于 VA+0.8V,您对此应用有何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有什么电源? VB 的要求是 VA+.8V、这样偏置 FET 完全导通。 大多数电源也不完全稳定、变化至少5%。 因此、如果您有其他可打开 FET 的电源、 器件通道转换可在与电源不同的电压下完成。 请观看下面有关 LSF 的系列视频、了解我的意思。

    https://training.ti.com/introduction-voltage-level-translation-lsf-family?context=1134826-1139264-1134789

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    A 侧的信号为1.05V、B 侧为1.8V、然后我们可以提供1.05V 的电源、B 至3.3V 的电源以满足1.05+0.8的要求、该器件可以在这种情况下使用、对吧?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 但是、您仍需要将 B 通道上的上拉电阻器上拉至1.8V。 在1.05V 至1.8V 的上行转换期间、在上升至1.05V 的正边沿上、内部 FET 将在大约1.05V 时关断、此时上拉电阻器会将 B 通道上拉至1.8V。  

    谢谢!

    卡兰