This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54AC74-SP:传播延迟详细信息

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54AC74-SP, SN54HC132-SP, SN54HC32-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851674/sn54ac74-sp-propagation-delay-details

器件型号:SN54AC74-SP
主题中讨论的其他器件: SN54HC132-SPSN54HC32-SP

团队、

SN54AC74-SP、SN54HC32-SP 和 SN54HC132-SP 的数据表中列出的传播延迟范围并不像我所想的那样详细。 您是否有可与我分享的有关这些器件的量产数据?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    B.D.、

    我不确定客户在寻找什么。  更小的范围?

    遗憾的是、我没有任何数据可以拧紧这些器件的规格。

    传播延迟范围较大。  但是、通道间延迟通常小于1ns、这是因为通道间的偏差。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、范围更小。 我的问题是、这些芯片为我提供了进入功率转换器中多个栅极驱动器的信号、而延迟的大幅变化可能会导致死区时间的变化、从而导致效率降低或部件损坏。

    我知道您不能更改数据表、但如果您甚至拥有显示温度变化、或大量内部变化的信息、或任何其他更具体和更详细的信息、那么我们可能会更好地了解设计中要保留的余量以及在制造中要实施的控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够检查其他几个来源、遗憾的是、由于器件的使用年限、我们没有任何额外的足够数据来收紧分布。

    此致、

    涉水