This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:CD74HC4046AE

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851179/cd74hc4046a-cd74hc4046ae

器件型号:CD74HC4046A

您好!

我需要 用于 Altium 软件的 CD74HC4046的 LT SPICE 仿真模型。 我想在 Altium 软件中仿真 CD74HC4046的输出。 我们非常感谢您提供的任何提示或帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力构建逻辑产品系列的模型。 遗憾的是、目前我们没有为您查找的器件提供任何 SPICE 模型。 这里的最佳选择是订购样片并在工作台上进行测试。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复。

    实际上、我正在设计一个嵌入式系统、如果不在 Altium Designer 上进行仿真、我就无法转到工作台步骤。 我想在 Altium Designer 中模拟74HC4046、作为我复杂设计的一部分。 除此电路外、我的所有电路均已完成。 那么、我是否有机会获得 Altium Designer 的模型。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在努力构建逻辑产品系列的模型。  我们目前无法根据您的要求为此器件创建模型。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有其他型号的器件可用?  我需要一个具有 VCO 器件的 PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有适用于任何 PLL 器件的 SPICE 模型。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的帮助。 我真的很感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢你的帮助。 我真的很感谢。