This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC14A:在引脚上插入一个电容器

Guru**** 2931200 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC14A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849428/sn74lvc14a-insert-a-capacitor-on-the-pin

器件型号:SN74LVC14A

Case1、case2电路在 SN74LVC14A 的输入/输出引脚上是否存在问题?
我们担心的是、C1或 C2电容器重复充电和放电可能会损坏 SN74LVC14A 的输入/输出引脚、然后断开引脚。
您能否告诉我们除了输入/输出引脚上的斜率之外应该考虑哪些因素?
我们是否应该仅考虑 Iik 和 Iok 规格。 SN74LVC14A 的输出?
如果需要考虑、您能告诉我们吗?

Case1、CASE2电路位于随附的文件中。

e2e.ti.com/.../Question_5F00_SN74LVC14A_5F00_Oct21_5F00_2019.pdf
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在第1种情况下、充电速度较慢、因为 R1会限制电流。 放电时、电流仅流经 C1和晶体管。 唯一可能发生的问题是布线阻抗太高、以至于您在逆变器输入端得到强振铃。 是否有长迹线、连接器或电缆?

    在第2种情况下、充电电流和放电电流均受 R2限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路本身并不存在真正的问题、但正如 Clemens 所说的、如果存在较大的过冲、则可能会损坏。 由于输入端的电容、出现如此大的过冲的可能性非常低、但这也会受到布局/PCB 的影响、因此请确保不要使用过长的布线来增加线路上的电感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答和建议。

    在案例2中、我有两个问题、如下所示。

    a)我认为右侧 SN74LVC14A 输入引脚通过从 C2放电进行阻尼。

      你怎么看?

    b)您能告诉我一种决定 R2和 C2值的方法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    a)不可以、如果您担心转换缓慢、这不会是问题、因为此器件具有施密特触发输入。

    b)我不知道如何确定这一点、我不知道您尝试使用此电路实现什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    a)我明白。

    b) 我想知道的原因是使用 R、C 来降低过冲或下冲电压   

        但是、我认为、如果在驱动器和接收器之间放置了一个大电容值(ex.C2)而没有寄存器(ex.R2)、则驱动器(输出)引脚和接收器(输入)引脚可能会损坏、因为电 容器(ex.C2)上施加的电流和电压会损坏驱动器/接收器引脚上的二极管。

       我认为我的预期答案与器件的 Iik 和 Iok 空间有关。

       我询问在 case2电路中使用 SN74LVC14A、但我想知道使用其他 std 逻辑系列的方法。

       请提供您的意见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R2需要在那里以保护输出驱动器、因为流入电容器的电流不会受到任何限制。 该值应根据数据表中的 IOH/IOL 规格进行设置。 这样、当 t=0时、当电容短路时、电流不应超过数据表规格。 对于输入侧、滤波器应该消除振铃? 如果不是、则流经二极管的唯一时间电流是当信号超过 VCC 或 GND (仅此器件的 GND) 0.5V 时。 再说一次、使用该电容器、我不会看到这是一个问题。 如果是、则需要在以下输入端放置另一个电阻器、以将电流限制在数据表中 IIK 值以下的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在澄清后解决了我的疑虑。

    非常感谢。

    我还有一个问题。

    --

    器件的输出引脚可具有多大的最大负载(电容)?  

    器件数据表中是否存在最大负载?

    如果是、请告知我 SN74LVC14A 的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不为器件规定最大容性负载、但通常建议尽可能将其保持在70pF 以下。 但是、只要不超出电流规格、并且系统不会因输出压摆率降低而出现任何问题、该值就可能更高。