This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC646:DIP 活动版本?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851375/sn74hc646-dip-active-version

器件型号:SN74HC646

DIP 选项中是否有任何74HC646/647/648/649逻辑类型可用? 请注意逻辑系列(即74HC、74LVC、74AHC 等) )对我的项目来说无关紧要、我基本上要寻找的是双向锁存器或触发器 、此触发器具有三态输出以 DIP 格式提供并且 至少具有8位宽度。  如有必要、我可以使用74HC646和 SMT 转 DIP 适配器、但我更倾向于使用 DIP IC。  

感谢你的任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不少寄存收发器 采用陶瓷 DIP 封装

    但是、如果您无法访问这些通道、则没有塑料 DIP 版本、您必须使用 SMD 适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如 Clemens 提到的、我们没有用于器件的 DIP 封装。 适配器是最好的方法。 我们还为我们的器件提供了一些 EVM、可供购买进行测试。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有帮助!

    我将尝试在我的设计中使用 SMT 转 DIP 适配器。