This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC4245A:引脚1电压异常

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC4245A, SN74LVC541A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851412/sn74lvc4245a-pin1-voltage-is-abnormal

器件型号:SN74LVC4245A
主题中讨论的其他器件: SN74LVC541A

尊敬的 TI 专家~

此芯 片 SN74LVC4245A 用于接收 RX 电平转换的串行端口、并将5V 转换为3V3、以便两个器件能够正常通信。


当主器件处于关断状态时、即上图中的+V3.3和5V 电平均为0;从器件打开、RXD_A 和其他接收端子均为5V 高电平;电流通过引脚3进入 SN74LVC4245APWR。 然后流向引脚1、并测量引脚1至2.5V。 但是、主器件未通电、引脚1应处于0电平。
使用 SN74LVC4245APWR 的机器存在此问题。 电流临时测量是在 PIN1至5V 电源之间添加一个二极管隔离。 请帮助解决此问题、谢谢。

谢谢、
Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如最大绝对额定值表中所示、A 引脚上的电压不得超过 VCCA

    这是由 A 侧的输出驱动器引起的。 我建议使用单向缓冲器、例如 SN74LVC541A (具有不同的引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Clemens 的回应。 我建议使用相同的器件 SN74LVC541A。 当电源为0V 时、它包含 Ioff 特性。 这是为了防止您在用例中看到的确切电流。

    谢谢!

    卡兰