This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4081B:CD4081B

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4081B, SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851587/cd4081b-cd4081b

器件型号:CD4081B
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G08

您好:

我们 在设计中使用了 CD4081B 和栅极、我们对输出高电流(拉电流)有疑问。

每隔5秒、在3毫秒的时间内、我们需要在输出中提供4、7mA 的输出高电流。 我们可以看到、输出电压从5V 降至3、5V。 这是因为输出中的输出电流太高、组件无法提供我们所需的功率。

对于我们设计的电路、5V 至3、5V 压降电压是正确的、但我们想知道 CD4081B的 这些工作模式是否 正确。 我们想知道 CD4081B 是否在降级模式下工作、而我们正在减少组件的电流。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一个输出上4.7mA 的输出电流不是太大、因为一个通道上允许的最大直流电流为10mA。 因此、输出电压预计会从5V 降至3.5V。  

    我唯一的建议是将我们的新器件移动到5V 工作电压。 它们可提供更好的电流驱动以及更低的功耗。 为此、我建议您使用 SN74LVC1G08等器件。

    谢谢!

    卡兰