This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204-Q1:使能引脚连接

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851530/lsf0204-q1-enable-pin-connection

器件型号:LSF0204-Q1

您好!

我对 LSF0204-Q1有疑问、我想将使能引脚直接上拉至 Vref_A、任何其他信号都不会再次控制此引脚。

我不确定它是否正常、因为 在数据表第1页中、它说:"EN 必须为低电平、以确保加电或断电期间的高阻抗状态"

谢谢,

此致。

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 必须为低电平、以确保仅在加电或断电期间需要高阻抗状态时。