This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:通过外部连接使用 SN74LS243等 SN74LVT244B 是否存在任何问题?

Guru**** 2616495 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS243, SN74LVT244B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849405/sn74lvt244b-is-there-any-problem-to-use-sn74lvt244b-like-sn74ls243-by-external-connection

器件型号:SN74LVT244B
主题中讨论的其他器件:SN74LS243

 大家好、

 我的一位客户希望 在 SN74LVT 系列中使用与 SN74LS243相同的功能器件。

SN74LS243

四路总线收发器

http://www.ti.com/jp/lit/ds/symlink/sn74ls243.pdf

 客户无法在 LVT 系列中实现此类功能(4位收发器 IC)。

因此、他们正在考虑将 SN74LVT244B 与1Yn 至2An 的外部连接结合使用、

并将2Yn 连接到1An。

  他们的问题  如下。

问题1.  通过上述外部连接使用 SN74LS243等 SN74LVT244B 是否存在任何问题?

问题2.  LVT 系列中是否有任何4位收发器 IC?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    无法将 SN74LVT244B 配置为与 SN74LS243相同的工作方式。 如果他们想要 LVT 收发器、则必须选择八进制选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!Dylan、

     感谢你的答复。

     客户不需要施密特触发器功能。

     1OE/2OE 工作电平不受影响。

     他们认为 SN74LVT224B 可用作具有以下拐点的4位总线晶体管。

     1.将1A1连接到2Y1。

    2.将1Y1连接到2A1。  1+2=用于总线收发器的1号。  

    3. 将1A2连接到2Y2。

    4.将1Y2连接到2A2。 3+4=用于总线收发器的2号。  

    5.将1A3连接到2Y3。

    6.将1Y3连接到2A3。 5+6=用于总线收发器的3号。  

    7.将1A4连接到2Y4。

    8.将1Y4连接到2A4。 7+8=用于总线收发器的4号。  

     他们的想法是错误的吗?

     对于4位总线收发器、这些连接是否错误?

     请问 这方面有什么问题(解决方案)?

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是可行的。 它会产生与标准收发器相同的电路、但您必须以不同的方式控制 OES。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    很抱歉、我在功能方面说过。 缓冲器不允许动态更改每个通道的方向、但如果按这种方式配置、则每次转换都会由于传播延迟而产生总线争用。 此外、如果 OE 引脚计划使用输入、我会注意不要使任何输入悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Clemens、Dylan、大家好、

     非常感谢您的回复。

     您的回复对客户和我都很有帮助。

     再次感谢、致以诚挚的问候、

     Kazuya。