This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:通道间偏斜

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245-Q1, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850286/sn74axc8t245-q1-channel-to-channel-skew

器件型号:SN74AXC8T245-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

大家好、Clemens

我对 SN74AXC8T245-Q1有两个问题。

在数据表中、我没有找到通道间偏移规格、那么偏移值是多少?

2.在文档 SCEA065A 中,建议在 RGMII 电压转换应用中使用 SN74AXC8T245,那么,这种情况是否已在通信产品或其他产品中得到验证,是否是完全验证的应用?
谢谢你。

此致。

Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    我们不会规范通道间偏差。 但是、我们可以保证该器件的响应时间小于1ns。

    我们建议将该器件用于 RGMII 电压转换应用、因为它符合 RGMII 的通用协议定义(电压、频率、设置/保持时间)。

    您应始终通过查看数据表来确保器件是否支持您的要求。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan

    感谢您的帮助、另一个问题需要您确认。

    正如您所说的、maxim 通道间偏斜将小于1ns、‘s 该1ns 的精确定义是什么?以下哪些图(图 A 或图 B)与您的测试结果相符?

    您好

    谢谢你。

    此致。

    Gavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何两个通道之间的偏斜都小于1ns、如图 B 中 Bx 和 BZ 所示。

    但是、通道的边沿可以是左线和右线之间的任意位置、因此 Bx by 偏斜或 BZ 偏斜仍然可以高达1ns。 (如果一个大于500ps、另一个必须小于500ps。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    您的应用中有哪些偏斜要求? 您的应用所需的偏斜是多少?

    我们仅考虑单个器件内的通道间偏差、无法保证器件间的偏差。 我们通常在 SN74AXC8T245上测量出介于150V-200PS 之间的通道间偏差、以进行1.8<>3.3V 转换。 这对于大多数高速应用而言都是很好的、例如需要500ps 最大偏斜的 RGMII。

    通道间偏差可定义为驱动至相等负载的器件任意2个通道与接收输入之间的传播延迟最大差(输入同时到达通道)。 根据您的图、图 A 中的最大偏斜为2ns、图 B 中的最大偏斜为1ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gavin、

    请参阅应用手册:

    这是关于 AXC 器件标准接口的典型应用的介绍、结尾处有一个偏斜测量示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shreyas

    非常感谢您的回答。 我的应用是 RGMII 电压转换。 根据您的答案、我认为 SN74AXC8T245的通道间偏差可满足 RGMII TX 偏斜要求(±500ps)。

    Gavin