This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4320A:高速电平转换器

Guru**** 2966970 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849394/sn74lv4320a-high-speed-level-shifter

器件型号:SN74LV4320A

大家好、

您是否建议在2个以下条件下使用该器件?

1:从3.3V 到1.8V 的电平位移

2.适用于150MHz 速度

我找到了 SN74LV4320A、但这是 TI 唯一拥有的项目吗?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、单向降压转换可通过具有可过压输入(例如、AVC / AUC 系列)的普通缓冲器来完成。

    您需要多少个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已找到您要查找的器件? 如果没有、请回答 Clemens 问题、以便我们为您提供最佳解决方案。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San

    我可以确认客户需要54位。

    你有什么建议吗?

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3×SN74AVC16827或2× SN74AUC(H)32244。