This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102-Q1:内部 FET 打开

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849854/lsf0102-q1-internal-fet-on

器件型号:LSF0102-Q1
主题中讨论的其他器件:TXS0102、 LSF0108

您好,

我们想在 I2C 通信中将此部件用于电平转换器、但我们的从器件之一(RTC IC) 具有3mA 至8mA 的灌电流 (IOL)、但我们的控制器支持1mA 的灌电流、正如我在视频中看到的、内部 FET 将直接导通;当从控制器驱动为低电平时、 来自所有上拉电阻的电流将进入控制器、 当时、我们的控制器可能会因其低灌电流容量而受损。您是否可以使用任何其他电平转换器解决方案?我们是否可以避免在 TI 的任何其他器件(转换器)中打开内部 FET?TXS0102呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS kΩ 内部上拉电阻器(并联2×10k Ω)、适用于您的控制器。

    但 TXS 的边缘加速器在大型总线中无法正常工作。 如果您的 μ I²C 总线很大、请考虑改用 μ I²C 缓冲 器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否

    实际上、我们的问题是    、当将输出驱动为低电平时、来自(主从)上拉电阻器的上拉电流进入主(控制器)或从(RTC) IC、如 LSF0108视频教程所示。 我们还能为非隔离式电平转换器提供其他解决方案吗?它们的上拉电流将仅通过各自的主电平转换器或从电平转换器进行驱动?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是 μ I²C 缓冲器的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以通过我们的参数搜索工具进行筛选、以查找适合您需求的最佳 I2C 缓冲器。

    http://www.ti.com/interface/i2c/level-shifters-buffers-and-hubs/products.html#p2192=Buffer&!p2068=VCC%20Single%20Supply&sort=o1;asc

    谢谢!

    卡兰