This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:关于 Vcca (或 Vccb)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851027/txs0108e-about-vcca-or-vccb

器件型号:TXS0108E

大家好、团队、

 

询问 TXS0108的 VOH。

在数据表中、它的编写方式如下。

P7 6.5电气特性:

 

 

这是否意味着输出电压将低于 Vcca?

如果我想从端口输出3.3V 电压,输出电压是否为2.21V?

因为 Vcca X 0.67。

 

请回答我的问题。

 

此致、

 

Gk110

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附上上一个问题的材料。
    此致、
    Gk110e2e.ti.com/.../TXS0108E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GK、

    这将是一分钟 您很可能会有一个接近 VCCA 的信号、但这也取决于输出电流。 将有一个4千欧电阻器将线路上拉为高电平、因此其上的压降将取决于电流。