This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:当未使用的引脚被打开时

Guru**** 2974170 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/851087/txb0104-q1-when-unused-pin-is-open

器件型号:TXB0104-Q1

大家好、

如果两侧的未使用引脚均开路、会发生什么情况? 客户没有误接地。 我在  E2E 中提到如下一些评论、但您能更轻松地解释一下吗?

'建议将逻辑器件未使用的 IO 引脚连接到 GND、但是 TXB 类似于弱锁存器、试图保持定义的高电平或低电平状态。'

此外、  是否可以直接将未使用的端口连接到 GND 而不下 拉 (100k Ω)? 否则、它是否必须使用下拉电阻器?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 A 和 B 引脚均开路时、它们将在未知但有效的电压电平(低电平或高电平)上趋稳。

    当您将它们直接连接到 GND 时、它们将处于低电平。 最坏的情况是、在上电期间、边缘加速器可能会错误地检测到上升沿、并尝试强制线路处于高电平状态10ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回答。

    此致、

    Sam Lee