This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:SN74LV1T126输出电压

Guru**** 2940560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850504/sn74lv1t126-sn74lv1t126-vout

器件型号:SN74LV1T126

我们在以下条件下使用了 IC。
为什么该 IC 会降低电压?
我想我会进行 VCC 电平输出。 您能解释一下这种机制吗?

输入:1.8V

VCC:3.36V

输出:約3.12V μ V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出晶体管为 MOSFET、行为与电阻相似、即 VOH 取决于输出电流。  VOH 规格表明、最坏情况下的电阻约为90 Ω。

    输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我有疑问。

    我们需要大约2mA 或4mA 的 ICC。
    在这些条件下、您认为 VOUT 将为多少伏?

    此致、bane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最坏情况下的压降为90 Ω×2mA = 0.18V 或90 Ω×4mA = 0.36V。(典型压降较小。)