This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:电平转换器电路板在2MHz 后不提供所需的输出

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/844943/sn74lvc1t45-level-translator-cutsom-board-not-providing-desired-output-after-2mhz

器件型号:SN74LVC1T45

大家好、团队、

我使用 SN74LVC1T45进行从1.8V 到5V 的电平转换。 我为此设计了一个定制板。 我在这里面临的问题是、我需要从10Hz 到2MHz 输出、但从3MHz 输出波形与实际的方波相比、有点奇怪或形状不规则。

我要附上我所遵循的原理图以及1MHz 和4Mhz 时的输出波形。

我将从信号发生器馈送1.8Vpp、并使用高阻抗探针测量输出。

请对此提供帮助。

提前感谢

原理图

1MHz

4MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您使用该器件驱动的负载是多少? 是否存在较长的传输线路? 如您在案例中所见、大负载可能会导致运行频率降低。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的输入迹线显示双极信号:

    如果您的信号发生器能够提供超过50mA 的电流、那么负电压很可能已经损坏了器件。

    将信号发生器配置为单极输出(0V 至1.8V)、然后重试、最好使用新芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将信号发生器的输出设置为单极、并测试了电路板。 以下 是相同的快照。

    来自信号发生器的1MHz 输入信号

      

    1MHz 输出信号

    来自信号发生器的4MHz 输入信号

    4MHz 输出信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在看到的唯一问题是器件上的过冲和下冲。 您是否有负载连接到输出端?

    您的系统是否可以在这种过冲和下冲下正常工作?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我需要尽可能避免这些过冲和下冲。 现在、我已将输出连接到示波器。

    最小过冲和下冲很好、但在较高频率下、输出波形不是方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了避免过冲和下冲、您需要在输出端添加阻尼电阻器。 这将进一步缩短上升和下降时间、从而使信号不是"方波"。 出现过冲和下冲的原因是 LVC 器件具有高驱动强度。 如果您有此器件应驱动的负载、则过冲和下冲将衰减。

    您使用该器件驾驶什么? 您为什么需要它是一个精确的方波?

    我会在您上次响应中看到您在4MHz 下的输出、对我来说它看起来非常像是一个方波。 您希望使用此器件的最高频率是多少?

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 我将阻尼电阻器值从100R 更改为150R、输出符合需要