This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:TXS02326A 的 BSI 输入

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS02326A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849062/txs02326a-bsi-input-of-txs02326a

器件型号:TXS02326A

你(们)好

我们不使用 TXS02326A 的 BSI 输入。

  如果寄存器0Eh 中的"BSI 检测行为"位为1、我们是否可以使 BSI 输入保持断开状态、或者必须将其上拉或下拉?

IRQ 用于设置 I2C 地址。

IRQ 信号是否仅在低电平复位信号期间作为输入?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.您不需要在 BSI 输入端有输入。 但是、它具有检测级别。  ‘0’1.2V 和 ‘1’1.65V。 因此、如果它是浮动的、它可能会提供错误的检测。

    IRQ 是 CMOS 输入。 因此它不能保持悬空。 它需要始终保持有效状态、以避免高电流消耗。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、 Karan

    >>1. 您不需要在 BSI 输入端有输入。 但是、它具有检测级别。  ‘0’1.2V 和 ‘1’1.65V。 因此、如果它是浮动的、它可能会提供错误的检测。

    是的、 我同意您的意见。 我们将纠正电路。

    >>2. IRQ 是 CMOS 输入。 因此它不能保持悬空。 它需要始终保持有效状态、以避免高电流消耗。

    是的、 我同意您的意见。 IRQ 不能保持悬空、但 IRQ 可以是输入和输出。 我想 澄清 IRQ 是输入、IRQ 是输出。

    a)复位= 0时、IRQ 是否为输入?

    b) 当 RESET = 1且 中断 被启用且不存在时、IRQ 是否为输出?

    c)当复位= 1且 中断 被启用并且存在时、IRQ 是否为输出?

    d)当复位= 1并且 中断被禁用时、IRQ 输出是吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件具有2种状态。 复位和运行状态。 我认为 IRQ 是复位状态期间的输入。 这就是设置从器件地址和与器件通信的方式。

    在运行状态期间、IRQ 是一个输出、当有2个中断之一时、IRQ 将被驱动、除非您禁用这些中断。

    我将在此主题上添加我们的器件专家、以评论和澄清您的问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan

    谢谢、我想澄清一下。

    我在等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有任何需要澄清的具体问题? 我给出的答案是准确的。 如果在这两个中断上禁用 IRQ、它将不是输出、而是仅是输入。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    >>"如果在这两个中断上禁用 IRQ、它将不是输出、而是仅是输入。"

     我知道、IRQ 是输入 、因为我们禁用了所有中断。 你回答了我的问题。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyudmila、

    是的、我同意 Karan 的观点。 INT 被列为 I/O 端口。 这意味着它在运行期间必须具有有效的电压电平。 如果启用了中断、INT 将在发生电池移除事件或复位事件时输出。

    通过弱下拉、可将其设置为已知状态;该状态可在输入期间由基带处理器过驱动、或在输出期间由器件过驱动。

    是否正在使用此双 SIM 卡? 运行速度是多少? 这些器件于2012年发布、支持较低的工作频率(SIM CLK 上为5MHz、如数据表中所列)。 这对系统来说是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    >>"是否正在使用此双 SIM 卡?"

    是的、我们将使用双 SIM 卡。

    >>"(SIM CLK 上的5MHz、如数据表中所示。) 这是否适用于系统?"

    我认为是的。  我们将很快进行检查、然后我将确切了解。

    谢谢。