This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G14:当 VCC=5.0V 时、VT+电压范围是多少

Guru**** 2979390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850229/sn74lvc2g14-what-is-vt-voltage-range-when-vcc-5-0v

器件型号:SN74LVC2G14

你(们)好

 当 VCC=5.0V 时、您能否提供 VT+电压范围

我正在寻找双路逆变器逻辑 IC、您有没有任何建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V 时、VT+ 介于1.9V 和3.7V 之间

    您可以在4.5V 和5.5V 值之间使用线性插值(因此范围将变为2.05V…3.4V)、但这会假设您的电源无限精确。

    还有许多其他 双路反相器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道 VT+的最大百分比是多少?

    您能否提供粗略 的百分比数 ,例如。 1%VT+    高于3.0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不清楚您的 VT+达到最大值的百分比问题 器件将切换时、它不是开启的概率。 标准 CMOS 器件在1/2*VCC 时切换。 具有施密特触发器的器件会增加迟滞、因此当输入缓慢增加到超过1/2*VCC 时、器件不会多次切换。

    通常、器件在上升沿切换的点将介于 VT+最小值和最大值规格之间。 我们不给出典型值的原因是、很难为大量制造零件指定该典型值。 它是一个零件上的常量值、但不同零件之间会有所不同。 当输入高于3.7V 时、应确保输出切换至高电平、因此您应阅读该规格。

    正如 Clemens 提到的、它还取决于您的电源和设计的精度。 大多数电源不保持稳定、会导致 VT+移动。

    谢谢!

    卡兰