This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:当 B 1悬空时、A1引脚会发生什么情况?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850650/sn74avc2t245-what-happens-to-a1-pin-when-b-1-is-floating

器件型号:SN74AVC2T245

大家好、团队、

在我的应用中、引脚 DIR1和 OE 连接到0V、而 DIR2连接到电源 E2_3V3。
两个电源 E2_3V3和 E1_3V3是两个仅具有公共质量的电源。 该组件只是用作两个世界之间的"缓冲器"。

如果我断开 E1_3V3、那么我移除微控制器 E1的电源、引脚 B1和 B2在理论上变为高阻抗。
问题:在这些条件下、引脚 A1与 B1悬空、其行为是怎样的? 它是将输出保持在高电平还是需要低输出? 还是变为高阻抗?

从真值表中可以看到端口 A 已启用、理论上它应该是推挽端口、但如果输入 B 中没有任何内容、引脚 A 的行为是怎样的?

请告诉我。

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当一个电源位于 GND 时、所有输出驱动器均被禁用。

    但是、受电侧的输入缓冲器保持启用状态、并且必须具有有效的逻辑电平。 如果这些信号不是由外部器件驱动、那么您应该添加一个弱上拉或下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    此器件作为 VCC 隔离、有关详细信息、请参阅以下常见问题解答:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/788639?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    当您说断开电源时、似乎不会将其驱动至 GND、而是将其悬空、如果是这种情况、则操作将未知。