This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:单电源转换

Guru**** 2773115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850459/lsf0102-single-supply-translation

器件型号:LSF0102

您好!

单电源转换视频显示:"使用的电源必须至少比所需的最低转换电压大0.8V。"

q)这个最低所需转换电压是以 Vref_A 为基准吗?

它还显示"必须选择 Vref_A 的电压作为系统中使用的最低电压。"

q) Vref_A 也可能低于最低信号电压、对吧? 例如、如果我在3.3和1.8之间进行转换、Vref_A 是否也可以是1.5V?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    为了澄清这句话: "使用的电源电压必须至少比所需的最低转换电压大0.8V。"

    VCCB 上的电源被突出显示、表示它是指 VCCB。

    2.是的、Vref_A 可以低于最低信号电压。 例如1.5V。 但是、不建议这样做、因为假设您是上变频(1.8 -> 3.3)、那么内部 FET 将在1.5V 时关闭、然后上拉电阻器和迹线电容的 RC 组合将缓慢地将信号增加到3.3V、并具有 RC 时间常数。 如果您不想在高频下运行、并且您的系统可以在这种较慢的上升时间内正常运行、那么您可以继续使用1.5V Vref_A  

    谢谢!

    卡兰