This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74128:军用级仍具有50个负载? SN54128属于军用级、但负载为75

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849923/sn74128-military-grade-still-with-a-50-load-the-sn54128-is-military-grade-but-with-a-75-load

器件型号:SN74128

我正在寻找一款可在-40°C 至85°C 工作的线路驱动器(而非 TTL)、该驱动器能够处理50欧姆负载。  这将需要将主输出拆分为两个相同的输出、它们具有相同的驱动强度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、您不一定要寻找军用级器件? 只是在-40°C 至85°C 的温度范围内工作的器件?

    您是否希望多路复用器将您的输出拆分为两个输出? 或者、您是否需要128函数之类的线路驱动器、它是具有4个通道的或非门?

    您希望在多大电压下工作? 我们主要提供 TTL 兼容型器件、这些器件具有50欧姆线路驱动所需的高输出驱动。

    例如 SN64BCT25244

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、

    是的、我正在寻找一个可在-40°C 至85°C 的温度范围内运行的组件  我需要将1PPS 信号拆分为两个具有相同特性的输出、两个输出都能够处理50 Ω 负载。  我需要能够在板上执行此操作、因此它需要是穿孔或表面贴装组件。

    我可以提供5V、3.3V 或1.8V -我更喜欢3.3V。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为逻辑器件无法满足您的需求。 这是一个需要驱动的非常大的负载。 尤其是对于您所需的慢速和高功率信号。 您可以使用模拟开关还是多路复用器吗? 您的信号源是什么?

    谢谢!

    卡兰