This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC257A:最大带宽

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC257A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850290/sn74lvc257a-max-bandwidth

器件型号:SN74LVC257A

你好

您能告诉我 应用于 SN74LVC257A 的信号的最大带宽是多少。

计划是多路信号分离器28Bit RGB 信号27MHz。

问候 Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最坏的情况下(VCC = 1.8V)、tpd 规格对应于64Mbps。