This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T126:高电流替代产品

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T126, SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849539/sn74lv1t126-higher-current-alternative

器件型号:SN74LV1T126
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G126

大家好、团队、

我们是否有 SN74LV1T126的更高电流版本? 相同的封装和引脚排列将是理想选择!

谢谢、此致、

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G126具有更高的电流、但没有电平位移。

    电流是多少? 输入和输出电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于输入为3.3V、输出为5V、因此"电平位移"功能至关重要。 理想情况下、25mA 电流最好能够在负载变化时减少输出波动
    谢谢、此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他具有相同引脚的电平转换器。

    您必须使用 方向控制转换器。