This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC16T245:是否需要输出电阻器?

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC16244, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848568/sn74avc16t245-output-resistor-necessary

器件型号:SN74AVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74AVC16244

你好

是否有必要为 SN74AVC16T245添加一个输出串联电阻以将阻抗调整为50Ohm、或者它是否具有动态输出控制(DOC)、例如也是 AVC 逻辑类型的缓冲器 SN74AVC16244?

谢谢你

Haje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haje、

    器件不需要正常工作。 只有当反射导致您的系统出现任何问题时、才有必要使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好迪伦

    好的、因此我假设它没有像 AVC 缓冲器那样的动态输出控制、在这里根本不需要串联电阻器。

    此致

    Haje

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haje、

    是的、AVC16T245不具有动态输出控制、因为它是一款双向转换器。 与16位驱动器 AVC16244不同、该器件没有一个指定输出可驱动低阻抗输出。

    也就是说、除非您的系统对反射敏感、否则 AVC16T245输出的输出不应成为问题。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Karan

    谢谢、这完全解答了我的问题。

    此致

    Haje