This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:DCKR

Guru**** 2613905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849934/sn74lvc2g06-dckr

器件型号:SN74LVC2G06

您好!

我们收到一些 SN74LVC2G06DCKR、其中带有 CTJ 器件标识(而不是 CT5/CTR)

您是否知道此组件是否有更新? CTJ 是否是新标记?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一 位数字    = 器件 系列                          
    第2 位    数字= 器件 功能 代码                   
    第3 位    数=  晶圆制造厂/组装 地点 代码                        

    最后一封信函中的更改仅类似于装配该器件的制造工厂。 CT 确认您收到了正确的器件系列和功能。
    我们经常利用多家晶圆制造厂来确保按时交付器件、因此我们无法保证器件的制造来源。

    谢谢!
    卡兰                                         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于您来说、"J"对应于另一个您可以生产此组件的工厂?  

    为什么它不在数据表中?