This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC8T245-Q1:接地焊盘连接

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/850023/sn74axc8t245-q1-ground-pad-connectivity

器件型号:SN74AXC8T245-Q1

您好!

 CAXC8T245QRHLRQ1的焊盘是否内部接地?  数据表似乎没有具体指明一种或另一种方式。  它表示可以保持悬空或接地、但不指示内部连接。

谢谢、
Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    下面是一个应用手册、可帮助回答您的问题。

    http://www.ti.com/lit/an/sloa122/sloa122.pdf

    散热焊盘没有任何内部电气连接。 它的提供是为了能够有效地吸收芯片中的热量。 建议将散热焊盘连接到 GND、因为大多数电路板的 GND 节点表面积较大、散热速度更快。 但是、如果您的设计中不考虑热量、则可以使焊盘保持浮动。

    谢谢!

    卡兰