This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:数据速率

Guru**** 2773145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849995/txs0102-data-rate

器件型号:TXS0102

您好!

我对该器件的最大数据速率有点困惑、数据表显示如下:

24Mbps (推挽)

2Mbps (开漏)

而本视频来自 Logic Minute - 3.2、选择合适的自动双向电压转换器

表示 TXS 系列支持漏极开路和推挽、速度高达110Mbps。

您能解释一下这种差异吗?

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    您能向我展示视频中的具体内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    https://training.ti.com/tlm-bot-choosingautobidirectional 、时间为1:10。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    数据速率高达110Mbps (在推挽转换中可以实现此目的)
    它适用于推挽和开漏应用。

    我觉得有点混淆、我觉得没有什么不符之处。 未来、我会始终了解数据表的内容、因为这些规格已经过测试和保证。