This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:我们需要将瞬时按钮开关转换为切换开关&放大器;其应用是上电关闭开关

Guru**** 2535090 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS74-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849300/sn74lvc1g74-we-need-to-convert-momentary-push-button-switch-to-toggle-switch-its-application-is-power-on-off-switch

器件型号:SN74LVC1G74
主题中讨论的其他器件:SN74HCS74-Q1

HII 团队、

我们正在计划加电开关的附加图像。

VSYS_--- 电池充电器输出--- 3.3V 至4.2V'

此电路的输出提供给 Booster EN 引脚以控制集线器的电源。

我们需要满足以下关断电源开关要求:

默认情况下、板处于开启状态  

第一次按下开关时、电路板电源将关闭。

第二次按下开关,然后板电源需要打开。

使用随附的图片并查看电路、提供您的反馈。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队,

    如果您对上述要求有更好的选择、请分享您对上述电路的反馈。

    谢谢,

    Shubham。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路看起来是正确的。 默认情况下、BAT_POWER_ON_OFF 信号处于打开状态;第一次按下按钮会将其拉低。

    去抖滤波器(C697/R1039)的时间常数为0.22ms、这是相当短的。 开关数据表应指定最坏情况下的弹跳时间、但我不想使用小于大约20ms 的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    可以为上述用例提供其他一些低成本选项。

    BAT_POWER_ON_OFF 是默认的上拉电阻。

    谢谢

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此电路中的所有组件都具有有意义的功能。

    可以用微控制器替代所有组件(ESD 保护除外)、但这不一定是低成本选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    您可以使用 SN74HCS74-Q1 (即将推出非汽车版本)、该器件集成了施密特触发器、无需使用 LVC2G14器件。 这很可能会节省一些成本和电路板空间。 由于您在触发器之前不会有反相级、因此必须相应地调整 POR 电路和按钮去抖电路。