This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:如果 SN74LVC8T245DBQR 上的 OE 引脚未连接、会发生什么情况?

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849879/sn74lvc8t245-what-happens-if-oe-pin-is-unconnected-on-the-sn74lvc8t245dbqr

器件型号:SN74LVC8T245

如果 OE 引脚未连接、会发生什么情况? 是否有内部上拉或下拉?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 必须连接;请参见第8.3节的脚注(3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我们多年来一直将 OE 悬空的电路保持在悬空状态、从未出现过问题、但现在我们的器件出现了一些间歇性问题、这可能是由这种情况引起的。 如果大部分时间情况良好、但偶尔它会进入隔离状态、则这可能会导致我们的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将使 CMOS 输入保持浮动、这会违反建议的工作条件。   [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    由于该引脚悬空、因此无法保证该引脚的状态。 我们建议在 OE 引脚上使用弱下拉电阻来避免此问题。

    谢谢!

    卡兰