This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4511:总电流驱动能力

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4511, SN74LV244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849548/cd74hc4511-total-current-drive-capability

器件型号:CD74HC4511
主题中讨论的其他器件: SN74LV244A

在 IC 供电@6V 的情况下、CD74HC4511总共可以为7段显示屏提供多少电流供电@6V? 它是否可以为显示屏提供70mA 电流以显示"8"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绝对最大额定值将总电流限制为50mA。

    如果您真的需要每段10mA 电流(现代显示器不太可能出现这种情况)、则可以添加更强大的缓冲器、例如 SN74LV244A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这回答了我的问题。  谢谢!