This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7416:逻辑论坛

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN7416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848934/sn7416-logic-forum

器件型号:SN7416

请帮我处理 SN7416六路逆变器缓冲器/驱动器、这些缓冲器/驱动器具有用于栅极驱动器的高电压输出。 如何使用此 IC 驱动 IGBT (+15V 和-9V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件不能用于-9V 操作。 逻辑产品系列中提供的所有缓冲器都用于从正电压到 GND 的数字信号。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向我发送一些典型原理图、以便我可以使用该 IC 作为输入缓冲器来驱动 IGBT。 我是否可以使某些通道保持浮动或通过电阻器将其下拉。 因为我需要两个通道来执行图腾柱操作。  

    谢谢  

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不能将 SN7416用作图腾柱栅极驱动器、因为所有输出都具有公共接地。

    所需的栅极电流和开关速度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极电流为5安

    但如果不能熔断,就没有问题了。

    谢谢