This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXCH8T245:以太网应用

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AXCH8T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/849154/sn74axch8t245-ethernet-applications

器件型号:SN74AXCH8T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

您好!

我正在为以太网 PHY 应用(MII、RMII 和 RGMII)寻找1.8-> 3.3和3.3V -> 1.8的电平转换器。

在搜索页面 :http://www.ti.com/logic-circuit/voltage-level-translation/products.html#p941=MDIO;RGMII 中有一些为 RGMII 标记的器件,我想知道这是如何确定的,因为上面列出的器件 SN74AXCH8T245的数据表显示它是为异步通信而设计的,并且数据表中没有提到 RGMII。

谢谢、

Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vibhu、

    在参数搜索工具进行更新时、某些器件可能已被误标。 如果您想为我提供有关您所需内容的规格、我可以帮助您找到器件。 我不确定 RGMII 要求、但如果您知道系统的工作频率、通道数量和电压电平、我可以推荐器件。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我需要一个单向推挽电平转换器、此转换器能够在1.8V、2.5V 和3.3V 之间进行升压和降压电压转换。 如果可能、特定于 MII、RMII 和 RGMII 应用的内容。 以下是一些详细信息:

    1. 信号由时钟和与时钟同步的数据引脚组成
    2. 这些信号的时钟速度为2.5MHz、25MHz、50MHz 和125MHz
    3. 数据可在上升沿和下降沿计时
    4. 我需要两组8 (信号朝相反方向传输)、因此如果有16个信号部分、我需要对其进行配置。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    125MHz 方波(具有 DDR 信号)对应于250Mbps、即一个位的长度为4ns。

    在1.8V 电压下、AXC 系列中仅有足够快的转换器。 因此、您唯一的选择是 SN74AXC8T245或 SN74AXCH8T245。