This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:Vcc=0时关于 VSIM*,SIM*I/O 上的 VIL/VIH

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS4558, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846298/txs4558-about-vsim-at-vcc-0-and-vil-vih-on-sim-i-o

器件型号:TXS4558
主题中讨论的其他器件: TXS0102

您好!

关于 TXS4558上的 VSIM*和 SIM* I/O,我的客户提出了一些问题。

(问题)

1)当 EN*=H 和 Vcc=0时,VISM*是否关闭?

2) 2)您在 SIM*I/O 中是否有 VIL/VIH 数据?

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    由于逻辑电路断电、因此它不应该能够启动启用 LDO 输出的激活序列。 由于此器 件使用与 TXS0102相似的电平转换架构、客户可以使用该器件的 VIH/VIL 值、使用 VSIMx 作为电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

     

    感谢你的答复。

    当 SIM 卡上的 Vcc=1.8V 时、我们可以在 TXS0102上将 VCCA = 1.65V 时的 VIH/VIL 参考为1.95V。

    当 SIM 卡上的 Vcc=3.3V 时、我们可以参考 TXS0102上 VCCA = 1.65V 至3.6V 时的 VIH/VIL。

     

    我的理解是正确的?

     

    此致、

    TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    没错。 SIM 卡很可能会将信号驱动至 Vcc 和接地端、因此这不会是问题。