This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS4558:关于 VSEL*时序

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS4558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848955/txs4558-about-vsel-timing

器件型号:TXS4558

您好!

关于 TXS4558上的 VSEL2时序、我的客户提出了一些问题。

在其应用中、VSEL2在 VCC 加电期间处于高电平。

在这种情况下、VSIM 的输出电压正确为2.95V。

 (请参阅下面的子名称。)

 

(问题)

1) 1)您是否有 VSEL 相对于 VCC 的时序?

2)当 VSEL 变为高电平时、需要比 VCC 多多多多多几伏?

3)或根据建议的工作条件、最小 VCC 为1.7V。

那么、VCC 是否需要超过1.7V 才能启用 VSEL?

 

 

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    没有要满足的时序规格、但我可能会等到 Vsim 电源稳定后再启用。 数据表提供了 Vsim 上电时间。 电源至少需要1.7V 才能保证运行。 但是、内部电压可能低于1.7V。