This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM28VLT32-HT:无需擦除即可重写存储器位置

Guru**** 2613305 points
Other Parts Discussed in Thread: SM28VLT32-HT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848750/sm28vlt32-ht-rewrite-memory-location-without-erase

器件型号:SM28VLT32-HT

我看到 SM28VLT32-HT 在125C 以上无法擦除、但新数据是否可以存储在已经包含数据的地址位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    程序电流的额定温度高达210°C 因此、可以对位进行编程、即将其从1更改为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    可以对已编程的地址进行"重新编程"。  但是、不可能将0更改为1。   这只能在擦除过程中发生。  编程只能将1更改为0。

    如果尝试将0更改为1、则会生成错误。

    快速状态寄存器的位2将被置位、表示存在"无效数据"错误。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水