This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS02326A:设置 SIM 接口

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS02326A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848748/txs02326a-setting-up-the-sim-interface

器件型号:TXS02326A

你好

  TXS02326A 数据表的"设置 SIM 接口"部分介绍了如何启动 SIM 接口。

 在序列的第3项为 writen:"基带 SIM 接口设置为低电平状态。"

我们的基带是 sim53xx GSM 模块。

我的问题:

是否有必要执行此项目? 如果我错过了该商品、会怎么样?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定不同的仿真类型。 但是、该部分似乎专门讨论了 C 类和 B 类信号以及如何设置它们。  
    如果您不需要这种设置、那么我认为您不必遵循它。 我已将此问题通知我们的翻译专家。 他可能会对此有更多了解、并会回复您。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyudmila、

    此器件上的所有 SIM 接口均由基带处理器进行处理和控制。 数据表中显示的步骤序列是建议的、可根据系统要求进行修改。 不执行此步骤不会影响器件性能或可靠性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shreyas

    感谢您的回复!!!