This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45:SN74LVC1T45的替代电平转换器

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848487/sn74lvc1t45-alternative-level-translator-for-sn74lvc1t45

器件型号:SN74LVC1T45

大家好、团队、

我在使用 SN74LVC1T45电平转换器时遇到问题。 在较高的频率下、输出波形不符合预期。 因此、我想到 的是 LSF010X。 它可用于双向电压电平转换。 我希望 LSF010X 也可以用作缓冲器。

你能提出什么建议吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 使用无源开关;它不是缓冲器。

    您的另一个线程中的输出波形 看起来正常。 问题到底是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在更高的频率(高达20MHz)下、我会遇到过冲问题、如下图所示。

    20MHz 输出

    20MHz 输入信号

     \

    我知道输入波形不是正确的形式、但您能否建议一些技巧来减少过冲或振铃问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您的输入符合 Δt Δv μ V/μ s 规格、波形就可以了。

    过冲或振铃通常是由电容负载和输出上的反射引起的。 您可以添加一个与线路阻抗相同的串联电阻(连同1T45的输出阻抗)。

    请注意、示波器探头会增加一定的振铃量。

    如果您的电压不高于3.3V、请考虑使用 AVC / AXC 系列的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GIVI、

    向输出端添加串联电阻器应该会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我在输出端包含了100R 串联电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您能否建议随阻抗匹配电阻器一起包含任何特定的电阻器值? 我使用的电压高于3.3V、因此我需要坚持使用 LVC 器件。

    您能否为 SN74LVC1T45推荐任何其他替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻值取决于布线的阻抗(或连接到输出端的任何阻抗)。 如果您不知道它、只需尝试几个值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试不同的电阻值。  

     您能否为 SN74LVC1T45推荐任何其他替代器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您为什么要寻找替代方案? 过冲是由跟踪引起的、而不是由缓冲器本身引起的;任何其他缓冲器将有相同的问题。 与 SN74LVC1T45具有相同电气特性的唯一器件是 SN74LVC1T45。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在当前的 PCB 中、从输入连接器到芯片的输入走线更长、与输出走线相同。 我认为这也是产生过冲和振铃效应的主要原因。