This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC567:ESD 额定值(HBM/CDM)

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848129/lmc567-esd-ratings-hbm-cdm

器件型号:LMC567

您好!

我们想知道 LMC567的 ESD 额定值。
您能不能告诉我们 HBM 和 CDM 的价值。
我们在数据表中找不到此信息。

此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与生产工程师一起检查这一点。 稍后将更新。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itabi 您好!

    很抱歉、我也没有找到 ESD 额定值数据...

    这是一个相当旧的器件、可能由 National Semicondutor 开发。

    谢谢!

    此致、

    Hao