This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G06:Theta JC 和 Theta JB 值

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845510/sn74lvc3g06-theta-jc-and-theta-jb-values

器件型号:SN74LVC3G06

大家好、

我的客户正在为 SN74LVC3G06DCUR 寻找 θ JC 和 JB、您能否分享这些值?

期待您的意见。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我已提交此器件的热性能申请。 我将在大约2周内恢复这些值。  

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您提交此器件的热性能申请。 期待结果。


    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    给你!

    谢谢!

    卡兰