主题中讨论的其他器件: SN74LVC1GU04
我的客户正在将 SN74LVC1G14-EP 用作模拟鉴别器、在该鉴别器中、它由模拟运算放大器驱动、并由3.3V 电压供电。 电源轨和接地均保持稳定。
SN74LVC1G14-EP 类似于增益约为-1.5的反相模拟运算放大器。
例如、如果引脚2上存在正弦波、引脚4 (输出)是振幅稍高的反相正弦波。 在10kHz 时也存在这种情况。 如果输入更改为方波或三角波、则输出形状类似、但会反相。
器件标识为"SBLM"。
是否有任何此零件应如此操作的条件?
是否有下方部件标记或任何其他可识别的假冒产品检查?