This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0304:频率范围

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848724/txb0304-frequency-range

器件型号:TXB0304

 输入电压为3.3V、输出电压为1.8。 我们计划转换24MHz 时钟。 该器件是否适合该频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    24MHz 方波对应于48Mbps。

    数据表的第6.6节显示、即使在高容性负载下也可轻松支持这一点。