This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:电流支持

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847921/sn74lvc125a-current-support

器件型号:SN74LVC125A

您好!

我想知道该 IC 在3.3V 时支持20mA 电流负载、在2.5V 时支持10mA 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件允许在3.3V 时为24mA、在2.5V 时为8mA

    绝对最大额定值允许50mA、因此如果您尝试在2.5V 电压下消耗10mA 电流、芯片将不会损坏。 但是、压降可能会超过 VOL/VOH 规格。 最好并行使用两个输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我在负载和无负载情况下会得到下冲和过冲。

    我使用了 DS90LV048ATMTCX、将 LVDS 转换为 CMOS、然后将 CMOS 应用于 SN74LVC125APW。

    我已在 DS90LV048ATMTCX 的输出端连接49.9E、然后应用于 SN74LVC125APW。 我不会在 SN74LVC125APW 的输入端获得下冲和过冲、而 是在 SN74LVC125APW 的输出端获得下冲和过冲。

    我已附上原理图、所有波形均使用弹簧进行测量。随附的波形负载为180mA、电阻负载为180E。 我可以将哪种负载连接到电路、您可以告诉我。 在 SN74LVC125APW 输出端移除22E 串联电阻后、连接波形。

     在 SN74LVC125APW 和 VCC 的输入端测得的第一个波形为3.3V、频率为100Mhz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迹线连接到输出的时间有多长? 还有其他什么可以引入容性负载的东西吗?

    Ω 电阻器(22k Ω 或更高)是否有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指定的下冲和接地反弹。 在没有下冲或过冲的情况下、该 IC 是否不会提供输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中指定的下冲和接地反弹。 在没有下冲或过冲的情况下、该 IC 是否不会提供输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低输出电压始终低于0.8V、高输出电压始终高于2V、因此这与数据表规格相匹配。

    过冲和振铃是由电容负载和反射引起的。 通常、匹配线路阻抗的串联电阻器会有所帮助。