This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC240A:关于 VIH 和 VIL 电压阈值。

Guru**** 2931840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/848458/sn74lvc240a-about-vih-and-vil-thresholds-of-voltage

器件型号:SN74LVC240A

你(们)好。

我的客户得到的波形如下所示。

VCC 为3.3V。

通道1:输出

通道2:/OEpin

当/OE 电压为1.57V 时、输出为低电平。

根据数据表、VIL 最大值为0.8Vmax。

然后、当/OE 为1.69V 时、OUT 为高电平。

根据数据表、VIH 最小值为2V

为什么它与数据表值不匹配?

此致。

Kengo。