This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:使用 LSF0108在 SDIO 接口中执行缓冲、可以吗?

Guru**** 2976300 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, TCA9800, SN74AXCH8T245, SN74AUC244, SN74LVC245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847740/lsf0108-using-lsf0108-to-do-the-buffer-in-sdio-interface-is-it-ok

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 SN74AXCH8T245、 SN74AUC244、 SN74LVC245A

大家好、

由于 SDIO 接口‘s 处理器和 SD 卡之间的长迹线、客户计划使用双向缓冲器(3.3V<->3.3V)。 clk 最大频率为100Mhz。

我是否可以知道 LSF0108是实现它的好器件? 如果没有、我是否知道其他解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 使用无源开关、不是缓冲器。

    TCA9800等器件具有双向缓冲器、但它们仅以 I²C μ s 的速度(100kHz)工作。 据我所知、不可能缓冲双向100MHz 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    LSF 属于电压电平转换。

    我想  ‘s 一下、当接口为长迹线时、电压电平转换是否能够改善信号。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    如果信号从3.3V 变为3.3V、则不会转换电压。 正如 Clemens 所说的、这不是缓冲器、因此除了传递信号外、它不会对信号执行任何操作。 您需要我们产品系列中没有的高速双向转接驱动器。 我会与高速时钟团队核实一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    sn74axch8t245如何?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    处理器和 SD 卡之间的距离为30-35cm、这意味着 SOIO 走线为 30-35cm。

    我是否可以知道缓冲器而不是转接驱动器、如 SN74axch8t245?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXCH8T245需要方向信号。 您的 SDIO 接口是否具有此类信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我需要与客户核实其控制引脚是否有可用的 GPIO。

    如果有 GPIO、sn74axch8T245在布线为30-35cm 时能否解决此问题?  

    如果 没有可用的 GPIO、我们可以使用两个 SN74AUC244来处理它吗?  一个用于 A->B,另一个用于 B->A

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDIO 协议是由硬件模块处理还是在软件中处理? 在前一种情况下、无法使用 GPIO。 在后一种情况 下、SN74AXCH8T245将能够进行缓冲(但 SN74LVC245A 等普通收发器也能正常工作)。

    '244器件需要相同的 GPIO 来控制其 OES;如果没有这些 GPIO、则会出现总线争用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    有道理。

    不幸的是、SDIO 协议由硬件处理。

    那么、它不是其他方式吗?

    BTW、仅供学习、什么情况下使用转接驱动器、什么情况下使用缓冲器? 如果布线长度小于30cm、则缓冲器可以处理它、对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般来说、双向缓冲器是不可能的、因为芯片无法确定哪一侧是输入、哪一侧是输出。 如果一个芯片在两侧看到不同的电压、它应该如何确定哪一个是正确的并且必须被驱动到另一个侧? (TCA9800依赖于 μ I²C 驱动器是漏极开路输出、即仅主动驱动低电压这一事实。)

    "转接驱动器"和"缓冲器"基本上是相同的(尽管一些缓冲器处理模拟信号)。 转接驱动器通常针对特定频率和线路阻抗进行优化。