This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7406:ESD 和浪涌测试结果

Guru**** 2914110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC06A, SN74LS06, SN7406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846719/sn7406-esd-and-surge-test-result

器件型号:SN7406
主题中讨论的其他器件:SN74LVC06ASN74LS06

大家好、

如果 TI 有、您能否提供 ESD 和浪涌测试结果? 我找不到。

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    这是一个非常古老的部分、因此可能很难做到。 您使用的是哪种封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的评论。 客户使用 DIP 封装。  

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi、

    遗憾的是、我找不到该器件的 ESD 数据。 我会使用较新的器件、例如 SN74LVC06A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我找不到 SN74LVC06A 的 ESD 额定值、其他。 同时、客户发现 SN74LS06。 在 ESD 等级方面、SN74LS06是否比 SN7406强? 客户遇到 SN7406因高电压噪声事件(最有可能是 ESD 或浪涌)而损坏的问题。 为了了解高电压如何损坏 SN7406、客户希望了解该器件的 ESD 额定值。 现在、客户不了解 SN7406的 ESD 数据。 TI 能否提及 SN7406的参考 ESD 等级? 例如、SN7406的 ESD 额定值应小于 SN74LS06或类似的值。 客户无法决定是添加 ESD 保护器件、还是选择该器件。  

    此致、

    佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些逻辑器件的 ESD 保护设计用于自动制造过程中发生的 ESD 事件。 它们相对较小。

    如果在使用过程中发生 ESD 事件或浪涌、它们可能会大得多、并且肯定需要额外的 ESD/浪涌保护。 这里没有人知道这些干扰会有多大;这取决于电路板设计和环境。