This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:输入转换上升或下降速率

Guru**** 2932890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847613/sn74lvc2t45-input-transition-rise-or-fall-rate

器件型号:SN74LVC2T45

你(们)好

我想确切地确认 输入转换上升或下降速率的数据表规格。

我们应该用下图的(B)来衡量、它是正确的吗?

我的客户通过(A)进行测量、并且结果超过建议的工作条件。

请参阅: http://www.ti.com/lit/an/szza036c/szza036c.pdf  (P31)

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Δt Δv 或高于 VIH 的任何电压都被读取为有效逻辑电平、因此不能在该范围之外应用 Δ V/Δ I 限制。

    Δt Δv、通过测量从电压超过 VIL 到超过 VIH 的时间、您可以计算平均转换率、但 Δ V/Δ I 限制适用于曲线的所有点。 (这仅在曲线不是大约直线时才会起作用。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisc-San、

    非常感谢您的回答!

    穆克