This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC257A:A_L/B 方向线路悬空

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/847999/sn74lvc257a-a_l-b-direction-line-floating

器件型号:SN74LVC257A

大家好、

我的客户有 一个使用 SN74LVC257APW 的旧设计。 A_L/B 方向线悬空。 器件内部是否有下拉或上拉电阻器? 是否可以将该信号悬空? 器件的行为方式是否始终相同?

我们知道、未使用的输入引脚不得悬空、并且必须连接 到 GND 或 VCC、无论哪种方式更有意义、更方便或取决于器件的功能。

期待您的输入。

此致、
Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    是的、您需要在 A/B 选择引脚上应用有效的逻辑输入。 将其连接到 GND 或 Vcc。

    我想知道您如何使用选择引脚悬空的器件?

    谢谢!

    卡兰