This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替换产品

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000, BQ32002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/845906/drop-in-replacement

主题中讨论的其他器件:BQ32000BQ32002

大家好、

我的客户正在寻找 LM122H 的可能直接替代产品。 我们是否有可以建议的替代产品?

此致、
-Renan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我无法在线找到 LM122H 的数据表。 我们拥有的唯一实时时钟是 BQ32000和 BQ32002。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    这些器件不适用于 LM122H、如果 TI 在购买 National Semi 后生产 LM122H、您能与我分享吗? 如果是、使用了什么芯片版本? 您能否与我分享 National Semi 以及 TI 用于制造 LM122H 的裸片修订版本?

    我试图深入了解这些细节、但我找不到这些细节。

    您的输入。

    此致、
    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、

    恐怕我们的产品线不支持 LM122H、因为我从未听说过它。 您可以发布一个以该器件型号开头的新问题、该问题将出现在正确的产品系列中。

    此致、

    Hao