This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT16244B:请帮助您再次检查-450mv 的风险吗?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT16244B, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/846631/sn74lvt16244b-could-you-please-help-double-check-the-risks-of-the-negative--450mv

器件型号:SN74LVT16244B
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

 

我的客户现在正在使用 SN74LVT16244B。 系统模块如下所示。

 

TP1:绿色

TP2:蓝色

TP3:黄色

TP2-TP1:棕色

 

根据波形和设置、CPLD 输出电流为12mA、TP3最大负电压为-450mv (5ns 内)、我们需要检查它是否存在风险。

 

我认为这是可以的。 (3.3+0.45)/4.7+12mA<50mA。 请帮助您再次检查它吗? 谢谢。

 

                                                                              

                                                                                                      

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.45小于0.5、因此钳位二极管不导通、因此钳位电流为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我们已将 CPLD 电流更改为16mA、TP3 负 电压在5ns 内将为-700mV、这 是否会带来风险 ? 在我 看来、低于50mA 应该可以。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钳位二极管旨在以极低的能量处理 ESD 事件。 您能否测量实际流入引脚(或流出 GND)的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     TP3 侧为负-700mV、因此 我们可能需要使用 CPLD 电流作为 最大电流 、我们还可以 包含4.7K 电流。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、配置的 CPLD 电流和通过上拉电阻的电流都与通过钳位二极管的电流没有任何直接关系。

    当开关波形的振铃迫使引脚上的电压为−0.7V 时、此时没有任何限制流经二极管的电流的方法。 您可以将串联电阻器直接放置在引脚的前面、或增加 CPLD 上的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

     根据基尔霍夫定律、这里没有其他电流路径。 但  这里有额外的电容器。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据基尔霍夫定律、该电路中没有负电压。 该模型未涵盖传输线路的高频影响。

    如果您知道布线的电气特性、则可以在 TINA-TI 中对其进行仿真。 但我想处理这一问题的唯一实际方法是减少振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    只要电流限制在钳位电流额定值以下、这应该是可以的。 但是、最好的情况是尽可能减少下冲。